This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:"未找到运行点"在带有 LTC1052/101的电路中

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/703364/tina-spice-operating-point-not-found-in-a-circuit-with-the-ltc1052-101

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我正在尝试仿真的运算放大器电路中找不到工作点(使用 LTC1052/101)。

已尝试以下操作  

1) 1)将瞬态分析更改为零初始值并使用初始值->这样做时、我会得到收敛错误

2)为了解决收敛错误,尝试更改分析参数 (TR 最大迭代数->100,GMIN 电容10p)

这些似乎都没有帮助

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/SAC.TSC

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1488.TINA-Convergence-Parameters.docxHiShashank,

    道歉、但由于这是您在帖子中提到的我们的竞争对手部分、我们无法为您提供详细信息。

    但是、我可以为您提供有关 TINA-TI 通用收敛参数的帮助。 请参见随附的。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herman、您好。

    我的 BAD、我意识到了这一点并更改为 TI 部分、仿真运行正常:)

    此致、

    Shashank