This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00484:工作温度低于-20度

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00484, HDC1010, CC1310, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697123/tida-00484-work-under--20-degree

器件型号:TIDA-00484
主题中讨论的其他器件: HDC1010CC1310ENERGYTRACE

您好!

TIDA-00484在-20°C 温度下进行测试的时间有多长?

我尝试生产相同的器件(没有升压 DC-DC、计时器和开关、仅使用 CC1310待机模式)。 我将传输周期设置为1秒(每秒发送1次)、并将器件置于-20°C 以下的冷冻柜中。估计使用寿命为40天(由 EnergyTrace 和 Fluke 87V 确认)、但器件在5小时后死亡(使用了 Energizer CR2032)。 我尝试将大容量电容器容量增加到230uF -没有成功。 尝试将电池放电电流限制为3mA (电池后使用电阻器)、断开 HDC1010、从示例 EasyLinkTx 上传简单代码以确保代码中没有问题-未成功。

室内温度-一切正常。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与此 TI 参考设计的创建者联系、以获得进一步的支持。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rustem、

    低温会对电池寿命和纽扣电池的电压产生负面影响。  有关  Energizer 电池的更多信息、请参阅 data.energizer.com/.../lithiumcoin_appman.pdf。

    当器件死机时、电池输出电压是多少?  要确定问题不是由电池引起的、您是否尝试使用电源而不是电池运行-20C 测试?

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我知道这种限制、因为我使用了 TI 参考 设计作为起点。
    而器件会死机、电池保持变化(2.5V)、并且器件在使用同一电池加热至+20时开始工作。
    我进行了-20C 测试、而器件由 LaunchPad 供电-一切正常、估计使用寿命为40天(由 EnergyTrace 和 Fluke 87V 确认)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Rustem Avkhadiev"]我进行了-20C 测试,而器件由 LaunchPad 供电-一切正常,估计使用寿命为40天

    那么、是否确认电池是问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了许多不同的电池、结果相同。 问题在于电池电源的限制。 我的器件只需由 CR2032 (如 TIDA-00484)供电。 在 TIDA-00484指南中、我看到:
    温度范围:-30 +85
    1 CR2032的使用寿命:> 10年。
    为什么我要问-它是如何存档的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rustem Avkhadiev "]我为什么要问-它是如何存档的?

    该设计放置在温度/湿度室内、如设计指南第6.4节所述。   

    在测试期间、您是否直接测量设计中组件消耗的电流?  例如、如果您查看 TIDA-00484的原理图、这意味着测量流经 J1的电流。  这可能有助于确认问题确实是电池或电路板上的某些组件在低温下消耗过多电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、我在电池之后测量了电流(在 TIDA-00484术语中的 J1上)、没关系、没有意外的电流消耗。
    正如我在设计指南中看到的、电路板仅在-30 C 下进行了几分钟的测试。 如果您已经组装了 TIDA-00484电路板、您能否将其与 CR2032一起放在冷冻柜(-20°C)中几天、并告诉我它将工作多长时间(无需从冷冻柜中取出)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于资源限制、我们可能无法接受此类测试一段时间。 尽管如此、即使我们运行测试、我也不清楚这将对您有何帮助。 如果我们的测试结果显示电池寿命缩短、那么我们可能会得出结论、电池是问题所在、这将确认您看到的情况。 如果我们看不到电池寿命缩短、那么我们仍然不知道导致您设计中问题的根本原因是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要这些信息、因为我有一点困惑、我有2个 TI 文档:
    www.ti.com/.../swra349.pdf -表示如果没有大容量电容器< 300uF、则无法在-20°C 的温度下使用 CR2032运行 cc1310
    2. www.ti.com/.../TIDA-00484 -表示使用 CR2032在-20 C 以下的 cc1310可以使用100 uF 降压电容器运行
    我需要选择解决此问题的方法方向:
    1.更改电路板尺寸并插入额外的电容器、但会产生额外的成本和电流泄漏(糟糕的方法)
    2.在我的设计中查找误差、将100 uF 电容器的结果存档(好方法)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在编写 SWRA349时、白皮书中提到的无线电设备需要更大的大容量电容、因为它们需要更多的能量来传输数据。 CC1310的功耗更低、因此所需的电容更小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1、如何在 www.ti.com/.../TIDA-00484中计算大容量电容值
    2. -20°C 的温度下工作时、www.ti.com/.../TIDA-00484的预计电池寿命是多久?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大容量电容的大小考虑了测试期间测量的负载电流。 尽管如此、我们确实需要在设计指南中添加注释、以阐明根据室温条件估算的电池寿命。 您已经知道、在较低的温度下、电池容量将减小、或者相反、电池的内部负载电阻将增大。 正如您所指出的、正如 SWRA349所述、大容量电容器可以缓解此问题。 如果您可以共享计算结果以获得300uF 大容量电容值、我们可以彻底检查这些计算结果并提供其他反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我刚才使用了 SWRA349第10页的公式:
    C =(5ms * 25mA (TX 周期)+ 6ms * 5mA (其他周期))/ 2.6V - 2V = 258uF。
    考虑到-20%的容量容差、可提供300uF 的电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您有合适的方法、但未知的是电池寿命终止时的实际电池电压(Vmax)。  我在 Energizer CR2032数据表中只能看到0C 时的图;20C 时没有图。  即使 Vmax 稍低、也会对大容量电容器的大小产生重大影响。