This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00364:为 TIDA-00364提供过流、过压和短路保护

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/702931/tida-00364-overcurrent-overvoltage-and-short-circuit-protection-for-tida-00364

器件型号:TIDA-00364

TIDA-00364为半桥栅极驱动器提供欠压锁定保护。 如何将短路、过流和过压保护整合到该设计中? 在这种情况下需要进行哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pallab、

    您的设计48V 直流链路电压的来源是什么? 这是一个电池、在这种情况下、需要将过压保护整合到电池充电器侧。

    要感应电机相电流、您需要添加霍尔效应电流传感器。 电流传感器输出端的比较器可检测到过流/短路、逆变器开关关闭。

    对于半桥击穿保护、您可以在直流链路线路上使用保险丝。

    此致、
    Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawan、



    感谢您分享您的观点。 我们设计的48V 直流链路电压源是电池。 最初、我们可能会使用48V 的稳压直流电源(与设计文档中所示的电源类似)来验证逆变器的工作情况。



    我们设计了用于感应电机电流和直流链路电压的电路。 我们还为 DSP 设计了一个信号调节***保护子板,它对电压电平进行必要的改变,并且在由于多种原因检测到故障时停止向栅极驱动电路发送 PWM 脉冲。 我们已将它们主要用于基于高电压 IGBT 的逆变器。



    与此类似的东西是否也适用于基于 MOSFET 的低电压逆变器? 是否能够在器件的短路承受能力范围内采取必要措施?

    请分享您的观点。



    谢谢、

    Pallab
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该是好的。 请确保 MOSFET 在从对 MOSFET 短路到关断的时间间隔内以安全工作区曲线运行

    此致、
    Pawan