This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03050:TIDA-03050

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-03050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/702869/tida-03050-tida-03050

器件型号:TIDA-03050

大家好、我正在设计一个 PCB、用于使用分流电阻测量电流。 我想知道分流电阻是如何连接到 PCB 的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramy、大家好、今天好。 您的问题已在印度班加罗尔之外收到并转发给我们拥有此设计的汽车动力总成团队。 不幸的是、设计人员生病了、可能在下周的星期一之前不会再回到办公室。 一旦他返回、我就确信他将回答您有关 TIDA-03050设计的问题。

    感谢您关注德州仪器和 TI 参考设计。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramy 很棒

    感谢您关注 TIDA-03050。

    请浏览第30页下的设计指南、您可以找到我连接 PCB 的分流器的确切端子(请参阅下图)。

    另外、为了便于您参考、我在这里附上  了市场上提供的分流器和端子弹出窗口的图片。