This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS57140-Q1:Tina/Spice/TPS57140-Q1

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS57140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/703071/tina-spice-tps57140-q1-tina-spice-tps57140-q1

器件型号:TPS57140-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试为 TPS57140-Q1运行未加密的 SPICE 模型。 我目前遇到的问题是、当加载模型并为其创建符号时、模型将会运行、但当前模型存在两个问题。

1) 1)模型运行速度非常慢

2) 2)模型似乎没有正确的输出、因为它是低电平。

我必须使用 PWRGD 输出和 dummy_TEMPIN 引脚。 我知道 PWGD 引脚是漏极开路输出、因此您认为这里是合适的吗? 我暂时将一个上拉电阻器连接到3.3V 电源。 将 dummy_TEMPIN 置于20V 源、根据该值可读作20°C。 我最初将这两个输入接地、然后模型运行。

我已经检查了整个电路。 我甚至只选择了1个波形进行保存和绘制、但模型仍然缓慢运行或有0V 输出。 我还尝试减小输出平滑电容。 遗憾的是、运行时间很长、无法稍后检查输出、也无法查看输出是否会在晚些时候进入使用状态。

您能不能建议问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    在以2.8GHz 时钟频率运行处理器的4核系统上、发布到 Web 的 PSpice 模型大约需要~28分钟的时间来运行1.2ms 的仿真时间。
    您是否正在运行已发布的测试台、并且仍然面临超过28分钟的缓慢? 在这种情况下、可能的原因可能是最终的系统规格

    或者、您是否对模型进行了一些修改? 在这种情况下、请以.zip 格式与我们共享该项目、以便我们可以查看该项目并为您提供帮助。

    关于您对引脚连接的问题、PWRGD 引脚是漏极开路输出引脚、可连接到任何高电位(例如 VOUT、
    VIN 等)通过电阻器。 但是、我在发布的模型中看不到 DUMMP_TEMPIN 引脚、因此无法对此进行注释。

    谢谢、此致、
    Abhisek