This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP2998:Tina 收敛问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/703144/tina-spice-lp2998-tina-convergence-problem

器件型号:LP2998
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我不断遇到收敛问题、尤其是当我更改任何内容时。

e2e.ti.com/.../LP2998.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    此原理图中给出了输入时序问题。

    Avin 为0V、压摆率较慢时升至3.3V (上升时间为10us)、而 MOSFET T2的栅极电压压压压摆率快得多(上升时间为10ns) 因此、T2尝试在 VTT 节点上强制 Avin 节点电压为0V、而模型在内部尝试将其提高到0V 以上。 因此收敛失败。

    我有2种潜在的解决方案。 我已经测试了这两种方法、它们工作正常。

    1、在 Avin 使用3.3的直流电压、而不是 STEP 脉冲。 这可用于观察 SteadyState 行为。

    2.在 t2的栅极处增加大于10us 的延迟(例如20us 或以上)。  这可用于观察启动行为。

    请找到具有以下选项2设置的.tsc 文件。  e2e.ti.com/.../LP2998_5F00_modified.TSC

    如果需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Abhisek