This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01212:TIDA-1212的 SCE 问题

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TIDA-01212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/702868/tida-01212-problem-of-sce-of-tida-1212

器件型号:TIDA-01212
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好、先生、

我只在 TIDA-01212上工作 IrDA 的一部分、 我的硬件是 cc1310 launchpad、我使用 Sensor Controller Studio 来处理软件 HACapTouch_IRLED_7bits.scp

从中删除

txirled 的任务有两个部分,一个是接收,另一个是传输,

我跳过了 RX 的部分、我已经将 INPUT.ENABLE 设置为"1"、以便测试 TX 部分、

但是,我无法从 IO 29获得任何信号,

谢谢您的帮助

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    一般而言、可能会出现两种情况:HW 或 SW。 我仍不清楚一些内容、请确认:

    1. 您没有连接任何 IR LED +电阻器、对吧?
    2. 您只需将示波器连接到 DIO29即可检查信号、对吧?
    3. 您是否仅注释掉代码的 RX 部分(例如、之后仅注释 while (k < 7)循环和 timer0stop()行)?
    4. 您使用的 CC1310LP 版本是什么(例如 Rev1.xxx)?
    5. 您在 DIO29上测量的电压电平是多少、它是否随时间变化?

    此致、

    米伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我刚刚在 CC1310LP 上测试了代码、它起作用了:我可以在 DIO29上看到一个脉冲序列。

    我执行了以下操作:

    1. 在 SCP 代码中、您可能启用任务的 TX 部分:

    // RX 代码结束

    input.enable = 1;

    2.我在 Sensor Studio 中选择了 TXIRLED 任务进行任务测试-我认为这是您的问题!

    由于我们有3个任务、默认任务测试是 CapTouchButton -因此它将不起作用。

    您需要自行选择 TRXIRLED 任务、然后进行调试。

    3.您需要单击蓝色的“播放”按钮来启动代码。

    就是这样!

    请确认这解决了您的问题!

    谢谢、

    米伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milen:

    谢谢。 您提供了很多帮助并解决了我的问题~