This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30157:通过 I2C 控制实现多节电池充电

Guru**** 2943120 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30157, PMP30352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/698410/pmp30157-high-cell-count-charging-with-i2c-control

器件型号:PMP30157
主题中讨论的其他器件: PMP30352

尊敬的设计团队。

在 LEV 产品上实现充电器功能的设计要求。

设计规格为升压充电器(CCCV)

输入电压15V~20V  

输出电压42V

输出电流1.5A

I2C 控制  

我们看到参考设计"PMP30157"具有类似的参数、是否可以执行任何操作来满足要求?

感谢您的帮助