This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:升压电感值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/702166/tida-00779-boost-inductor-value

器件型号:TIDA-00779

您好!

我正在尝试使用 TI 参考 230V、3.5kW PFC (TIDA-00779)开发此3.5kW PFC。  

遗憾的是、原理图和 BOM 指示 L1的不同值。  

L1是180uH、30A 还是780uH、30A?

从何处购买评估模块  TIDA-00779?

此致、

Rupesh  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rupesh、您好、感谢您关注德州仪器及其 TI 设计。 您关于正确 L1值的问题已转发给设计所有者。 您应该在1-2个工作日内收到他的回复。

    关于设计的购买、我们的大多数 TI 参考设计都不可购买。 相反、我们为客户提供原理图、BOM 和光绘文件、以便您可以根据自己的系统设计要求自行构建子系统。 在收到您的 L1技术问题时、设计所有者将告知您是否有可用的样片板。 由于此设计已经使用了2年以上、因此从我们最初的设计构建/测试运行中、可能没有任何电路板可用。 我们只是想在这里设定相应的期望。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rupesh、

    很抱歉、L1的材料是 AlFeSi、180uH 是 L1满负载(30A)下的电感、780uH 是 L1的初始值、如有任何问题、请随时告知我、谢谢。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。

    谢谢、

    Rupesh