This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:iPad WEBENCH 错误

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/702114/webench-tools-ipad-webench-error

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

为了避免 Flash 的要求、我使用的是 iPad 版 Webench。 但是、最近我在尝试使用该网站时遇到错误。 在尝试创建新设计时、页面会在以下内容之间每秒交替2或3次:

Loading

这是:

查看开发人员控制台、会发现在两者之间的转换过程中出现错误:"sitesearch-header-min.js?versionNumber=1.2:762 Uncapped ReferenceError: linkSearch is not defined at sitesearch-header-min.js?versionNumber=1.2:762"

我尝试过不同的浏览器、不同的计算机等、但似乎无法处理其中的任何一个。

是否有任何关于正在发生的事情/如何解决的想法?

谢谢、

Kyle Goodrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    感谢您将问题通知我们。 请立即尝试吗? 我们已发布修复程序。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    感谢您的快速回复! 它对我来说仍然不起作用、但可能需要一段时间才能传播出去。 今天稍后我将再次尝试、并告诉您它是否仍然损坏。

    最棒的

    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    将其取回、清除 Cookie、然后这些内容将再次正常工作。 再次感谢快速解决问题!

    最棒的

    Kyle