This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:UCC28063

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/700590/tida-01495-ucc28063

器件型号:TIDA-01495
主题中讨论的其他器件:UCC28063UCC28070

UCC28063适用于3kW PFC 校正  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最佳选择。 请看一下 UCC28070交错式 CCM PFC IC。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的建议
    我使用软件 UCC28070 2.5kw 390V 输出 f=60kHz I 电感器= 16A、在低电压输入85V 输入电流大约30A 的情况下计算该电流在 PCB 中很困难
    在印刷电路板中,最小距离1000V 直流隔离的两条轨道有多少 mm?
    和最大值(电流/mm^2)在 PCB 没有空气冷却时,必须浇口多少?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omid、

    是的、这是一种艰难的设计;但也可以在 PCB 中实现。 PCB 上需要较厚的铜(可能为105u)。

    所需的间距将取决于 PCB 材料、污染等级、海拔等许多参数  IEC/UL 60950-1第2版表2K、2L、2M 或2N 根据这些给出了间距要求。 对于本标准未涵盖的设备、IPC-2221B 提供了所需的间距。 按照此说明,1000V 电压为5mm,但这只是指示性的-您应该根据您正在设计的系统的要求使用适当的间距。

    如果使用105u 铜、通常需要大约10mm 宽的30A 电流走线。 对于70u 铜、它将增加到大约16mm。

    此致、

    Salil