This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10100:UCC27531/2DBV 和 LM5023MM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10100, UCC27531, PMP10035, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/701559/pmp10100-ucc27531-2dbv-and-the-lm5023mm

器件型号:PMP10100
主题中讨论的其他器件: UCC27531PMP10035LM5023

大家好、
您的网站上发布了 PMP10100修订版 A 中的原理图、但缺少一页。

只需查看原理图即可。
信号"Gatedrv_out"由栅极驱动器 UCC27531/2DBV (如 PCB 设计数据和 BOM 中所示)驱动、但缺少该特定部分。

如果您解决这个问题、将为我们节省大量时间。
非常感谢、
David




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的电子邮件和提示! PMP10100基于2开关反激 式电路板 PMP10035_revA 而构建。 遗憾的是、在原理图中、信号"Gatedrv_out"的名称错误。 它应该被称为"输出"。 这意味着信号"out" 与"gatedrv_out"连接 、 不由栅极驱动器驱动。 您在哪里获得了使用栅极驱动器 UCC27531的信息? 以下 BOM 中未列出此栅极驱动器:

    如果您有更多问题、请告诉我!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 PMP10035 (双开关设计) pdf 原理图中获得了线索。

    好的... 因此、您说我可以安全地直接从 LM5023驱动 FET。 谢谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以直接从 LM5023驱动 FET。