This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5166:WEBENCH 的打印问题

Guru**** 2580145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/701608/webench-tools-lm5166-print-issue-with-webench

器件型号:LM5166

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们尝试使用 WEBENCH 对 LM5166X 固定5.0V 稳压器设计进行仿真。 我们得到了仿真 t=Results。 但是、我们无法打印它并另存为 PDF。 PL 建议。  

PL 紧急恢复。

此致

模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我们能够重现此问题。 我们还向相关团队报告了同样的情况。

    如果您可以共享 WEBENCH 设计(也请包括仿真)、以便我们可以尝试为您的设计获取报告、那将是一个不错的选择。 下图显示了共享设计的步骤。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    请立即尝试打印 LM5166报告吗? 我们今天发布了修复程序。

    此致、
    模块