This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:在 Webench 滤波器设计中,选择替代零件不会退出;stick"。

Guru**** 2571925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/700879/webench-tools-in-webench-filter-design-select-alternative-part-does-not-stick

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我尝试为滤波器设计选择一个替代电容器。  我可以为其中一个电容器选择一个替代器 件、但当我尝试为另一个电容器选择一个替代器件时、第一个替代器件会恢复为原来的电容器。  因此 、我无法编辑电气 BOM 以使用我需要的电容器器件。  该螺纹不会"粘滞"。  我有什么问题吗?  我是否可以在每次选择后保存现有设计以使其保持?  我不想每次都"复制"。  我只想更新现有设计的现有数据; "保存"按钮会更好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我们将查看该查询、并将很快返回给您。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    感谢您将此事提请我们注意。 我成功地复制了您的观察结果、并将其报告给利益相关者。

    仅为了法庭之友、寄生组件选择对您有多大价值?

    您使用精选替代器件来挑选寄生元件的频率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred、

    感谢您关注此问题。  关于选择能力的价值、 请考虑以下因素:

    我正在设计一个分线板、以实现多反馈滤波器设计。  该设计将具有非滤波器差分输入第一级、后跟三级、用于实现6阶滤波器。  由于该设计旨在允许仅通过 BOM 选择来实现不同的设计、 因此关键滤波器部件必须全部采用可随时使用电阻器和电容器的封装。  WEBENCH 提供了一个组件数据库、这些组件的参数值都相同、但相对于其他参数(封装、容差、材料等)有所不同。  扫描此列表以为每个组件选择合适的封装非常有用。  选择其他参数(例如电介质材料)也很方便。  我的分线设计将通过允许某些组件为电阻器或电容器来实现高通、低通和带通行为。  选择比其他电阻器更适合的封装尺寸可将该组件替换为电容器。  由于电阻器不可用、因此无法选择太大的封装。  这里有一个很好的地方。

    WEBENCH 设计为实现各种设计所需的组件值提供了出色的计算和优化。  我可以使用该设计信息原始并手动查看组件数据库、以选择要使用的最佳封装。  如果能够从数据库中选择组件、然后让此选择在设计报告中提供 BOM 信息、那将是很有价值的。  是的、 我可以在 WEBENCH 之外编写文档、但为什么?  如果您要在 GUI 中提供一个显示"Select Alternative Part"的按钮、那么我希望它能够实际工作???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    感谢您的宝贵反馈给我们带来启发!

    TI 在线设计工具只能通过获得 像您这样的用户的支持和反馈来改进。