请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01093 主题中讨论的其他器件: BQ76930、 BQ76940
尊敬的 TI 专家:
TI 的参考设计包含2个 BQ76930 、可支持最多20节串联电池应用、我打算设计一个系统来监控最多 24节串联电池应用。 此外、我还想最大程度地降低成本。
我想知道、像 TIDA-01093参考设计一样、我是否可以将一个 BQ76930和一个 BQ76940用于24S 电池应用。
如果是、我应该注意 μ?或 TIDA-01093参考设计?
我希望你能尽早答复。
谢谢、此致