This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:使用 BQ76940和 BQ76930来支持多达24节电池应用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697526/tida-01093-use-a-bq76940-and-a-bq76930-to-support-up-to-24-series-cell-application

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76940

尊敬的 TI 专家:

TI 的参考设计包含2个 BQ76930 、可支持最多20节串联电池应用、我打算设计一个系统来监控最多 24节串联电池应用。 此外、我还想最大程度地降低成本。

我想知道、像 TIDA-01093参考设计一样、我是否可以将一个 BQ76930和一个 BQ76940用于24S 电池应用。   

如果是、我应该注意 μ?或 TIDA-01093参考设计?

我希望你能尽早答复。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    一般而言、这种方法是可行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    10节电池和14节电池没有太大差异。 一般情况下:
    请确保使用的 FET 可以处理电压、在您的情况下、某些 FET 的电压将高于10节/10节电池设计。
    2.确保每个电平转换器级都有足够的操作空间。 由于您有更多的电池单元、因此它应该是可以正常工作的。
    与2相关、请确保每个电平转换器级都具有适当的偏置电流。 如果电压或电池节数减小、请检查最小值、如果电压或电池节数增加、这种情况下、请确保没有太大的电流流入晶体管的额定功率。
    4.检查任意单个 IC 或稳压器电路的额定值是否存在较高的额定电压。

    一般而言、它应该起作用、因为作者本来会设计出一个稳健耐用的设计、但它已经发生了变化、并且作者可能没有考虑到您在该设计中的要求。 您应该查看每种情况、新设计将是您的设计、您应该对此加以确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我想知道在设计基于 bq76940/bq76930的系统时是否可以移除启动开关。 相反、通过特定代码唤醒芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    唤醒需要模拟信号。 请参阅您的其他帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢!