This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3886:CAN#39;t resolve .param ibrkv=1m "

Guru**** 2580355 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/701138/tina-spice-lm3886-can-t-resolve-param-ibrkv-1m

器件型号:LM3886
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

通过复制子文件夹中的文件、在 Spice 中为音频放大器 LM3886添加.lib 文件、在 Spice 中打开文件并选择自动创建新符号、并将其值和 ModelFile 更改为正确的值、我始终会遇到相同的问题。

当我尝试运行整个程序时、它会显示"Can't resolve .param ibrkv=1m。"(无法解析.param ibrkv=1m)。 不幸的是、我不知道这意味着什么以及为什么会发生这种情况。 我在 lib 文件 btw 中没有改变任何内容。

我可以弄清楚它与库文件的这一部分有关。

非常感谢您的帮助。

此致

Fabian Janoth

.SUBCKT lm3886 VIP Vin VDD VSS Vout MUTE
IS2 VDD 19 200N
IS3. 18 VSS -210N
位置 19 20 1M
XU7 VDD VSS Vimon PD ILOAD_PD_0
XU2 12 10 11 GNDF PD GBW_SLEW_SE_0
+参数:AOL=115 GBW=8MEG SRP=19.1MEG SRN=19.1MEG IT=1M VON=0.5 ROff=1M
XU3 14 13 PD OUT_CURRENT_CLAMP PD_0
+参数:Ron=0.1 ROFF=100MEG VON=0.5 Imax=11.5 IMIN=-11.5
XU5 使 PD VDD VSS IV110_0
XU4静音 VDD GNDF 15 16 GNDF PSRR_0
+参数:PSRR=120 FPSRR=8K
XU_TF 11 17 GNDF TF_0
+参数:FZ1=10G FZ2=10G FZ3=10G FZ4=10G FZ5=10G FP1=10E6 FP2=10G FP3=10G
+ FP4=10G
XU1 VDD VSS PD IQ_IOFF_0
+参数:VON=0.5 IQQ=50M IOFF=0.5M
XD4 VSS 18 ideal_diage_0
+参数:EMCO=0.01 BRKV=60 IBRKV=1M
XD3 18 VDD ideal_diage_0
+参数:EMCO=0.01 BRKV=60 IBRKV=1M
XD2 VSS 19 ideal_diage_0
+参数:EMCO=0.01 BRKV=60 IBRKV=1M
XD1 19 VDD ideal_diage_0
+参数:EMCO=0.01 BRKV=60 IBRKV=1M
XU_GND VDD VSS GNDF GND_FLOAT_0
XU6 13Vout Vimon AMETER_0
+参数:增益= 1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    文件上有这样的语句

    .SUBCKT ideal_di二极管_0 A C
    +Params:EMCO = 0.01 BRKV = 60 IBRKV = 1M)
    D1 A C IDIODE
    .model IDIODE D (N ={EMCO}BV ={BRKV}IBV ={IBRKV})
    .end

    尝试删除1M 旁边的“)”,并查看这将如何帮助。 如果这仍然不起作用、您使用的是哪种 Spice? 是 PSpice 17.2/Allegro 还是其他类型的 SPICE? 如果是 PSpice/Allegro、您能否将项目文件完全附加到此帖子(.OPJ、.DSN 和与项目关联的文件夹)? 。 这样、我就可以下载和调试并查看发生了什么。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Herman:

    感谢您的帮助、非常感谢您的回复。 它解决了问题。 是一个小错误。

    Fabian