This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01454:TI 是否为 TIDA-01454打开所有源代码和详细算法?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/700074/tida-01454-does-ti-open-all-source-codes-and-detailed-algorithms-for-tida-01454

器件型号:TIDA-01454

您好!

正如我在主题标题中所问的、我能否访问源代码以获取波束形成算法等?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TIDA-01454严格来说是麦克风和 ADC 板。  查看 TIDAEP-008。  这是它的处理器端。 该算法是作为可执行文件提供的、我认为它们不提供对源代码的访问。  几何体/麦克风放置非常重要、最终很难支持每个独特的应用。 设计文档中有许多参考资料可能对您有所帮助。  

    此致、  

    -Steve Wilson