This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:通过引导开关唤醒 bq76930/940

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/700595/tida-01093-wake-bq76930-940-up-through-boot-switch

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ76930

尊敬的 TI 专家:

一旦 bq76943/bq76930从 MORMAL 更改为出厂模式、我必须按下启动开关以唤醒芯片?我是否可以仅通过写入特定代码来唤醒芯片?我想知道在基于 BQ76930/bq76940设计系统时是否可以移除启动开关。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    当 bq769x0处于运输模式时、大多数内部电源关闭。 它需要一个唤醒信号(TS1上的上升沿)来唤醒此部件。 无法发送代码、因为通信的 IC 部分没有电源。