This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61196:查找 SPICE 模型

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61196, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/700351/tina-spice-tps61196-looking-for-a-spice-model

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS61165

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我一直在寻找此组件的模型来在 LTSPICE 中进行仿真、但我找不到您能为我提供的模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    遗憾的是、我们没有适用于此器件的模型。 我建议您访问 ti.com/spicerack 并使用搜索框搜索具有模型的类似器件。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有升压 LED 驱动器模型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我们转到 spicerack 链接( ;HQS=spicerack)并在搜索框中搜索升压 LED 驱动器、我们将获得多个选项。 您可以尝试查找其他选项以满足您的需求。 快照附在下面。

    或者、如果我们转到 TPS61196产品页面、则会比较各种类似器件。 我们为 TPS61165提供了加密的 PSpice 模型。

    请仔细查看该器件是否符合您的要求。 如果是、则可以选择以下选项之一:

    如果 可以访问 PSpice 工具、我建议您直接使用该模型来满足您的需求。

    如果没有、请在此提出有关该器件 TINA-TI 模型开发的请求、在这种情况下、我们会从 PSpice 中将 TPS61165导入 TINA-TI。  TINA-TI 是一款免费工具、使用起来非常方便。 但是、开发 TINA-TI 模型需要一些时间。

    请注意、我们仅支持 PSpice 和 TINA-TI 工具、不支持 LTSpice。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、此致、

    Abhisek