This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DS90LV031AQML:组件的晶体管级模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DS90LV031AQML-SP, DS90LV032AQML-SP, SN55LVDS31-SP, SN55LVDS33-SP, SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/699119/tina-spice-ds90lv031aqml-transistor-level-model-of-components

器件型号:DS90LV031AQML
主题中讨论的其他器件:TINA-TIDS90LV032AQMLSN55LVDS31

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!
 
我是欧空局项目的研究人员。 我写信询问    是否可以为 DS90LV031AQML-SP、 DS90LV032AQML-SPSN55LVDS31-SP 和  SN55LVDS33-SP 组件的 hspice 仿真提供晶体管级模型。 它可以进行加密、并且只需要   Tx 和 Rx 这两个 LVDS 端口。
感谢您的关注、
此致、
 
Felipe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felipe、
    我必须检查 DS90LV03x 器件。 但是、SN55LVDS31和33没有可用的 SPICE 模型。 我过去曾研究过这一点、但无法找到或生成它们。 我将检查 DS90器件并告知您。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felipe、
    我能够确认我们没有适用于任何这些器件的 SPICE 模型。
    但是、所有 IBIS 模型都存在。 对于 DS90器件、它们位于商用产品文件夹中。
    对于 SN55LVDSxx 版本、它们位于空白(-SP)产品文件夹中。

    此致、
    涉水