This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:参考设计中的 MOSFET 发热问题 TIDA-00120电池侧 MOSFET CSD18502Q5B TEMP。 130°C

Guru**** 2505555 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18502Q5B, TIDA-00120, CSD18502KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/699372/tida-00120-mosfet-heating-issue-in-reference-design-tida-00120-battery-side-mosfet-csd18502q5b-temp-130-degree-c

器件型号:TIDA-00120
主题中讨论的其他器件:CSD18502Q5BCSD18502KCS

 我正在设计您的太阳能充电控制器参考设计 TIDA-00120。 我已经设计了 PCB、安装组件并根据您的现场说明对 MCU 进行编程。 所有操作都正常、但当我在电池电压为12.5v 时在19.5A 的最高充电控制器上测试时、用于电池反向保护的 Q6 MOSFET CSD18502Q5B 在环境温度为125°C 时会发热。 是28摄氏度。如何降低温度。 电压。

我还在15A 配置上使用过它、但温度大约为95°C、这与该 MOSFET 的热计算不匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanjay、

    当20A 电流流经 MOSFET 时、该 MOSFET 的功率耗散约为1 - 1.3W。 我们为此板使用105u 铜来控制温度。 您使用的铜厚度是多少? 如果铜缆不足、您可以将额外的散热器焊接到电路板顶部的器件焊盘上。 小型铜板可用作散热器。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、我已经为该板使用了35U PCB。 采用此 SMD MOSFET 的散热器无法在生产中使用。 我能否用穿孔 MOSFET 替换这些 SMD MOSFET、如果是、请建议我提供器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、

    对于35U 铜、开关 MOSFET 也可能存在栅极驱动问题(由于栅极驱动路径的电感增加)。 建议的最小值为70u。 请使用70u 铜确保电路可靠运行。

    如果您想使用穿孔封装、CSD18502提供"KCS "选项、即 TO-220。 完整器件型号为 CSD18502KCS。 但是、您仍然需要采用此封装的散热器、因为其中不能耗散1W。

    此致、

    Salil