This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS40060:TPS40060 PSPICE 模型问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/699964/tina-spice-tps40060-tps40060-pspice-model-issues

器件型号:TPS40060
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试仿真上面的电路。  

U1的符号定义为"t"的重复项

我使用的是"TPS40060 PSpice 瞬态模型"和最新版本的 LTSPICE。

不确定去哪里 我的过程在.SUBCKT 定义中突出显示了符号名称、并从该定义中生成了符号。 仅移动了引脚的位置、切勿更改任何网络编号或名称。

感谢您提供的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    您是否在网络上使用加密模型? 请参阅以下常见问题解答: e2e.ti.com/.../692613

    此外、我们无法在 LTSpice 中支持我们的模型。 请使用 TINA-TI 进行仿真。 这是 TI 提供的免费仿真器、原理图应已为您设置并准备就绪。 您可以将其用作起点、并根据需要对组件和值进行更改。

    如果您不熟悉 TINA-TI、请观看下面的简短视频培训系列、该系列将帮助您快速了解如何使用该工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否在网络上使用加密模型。 我该怎么说? 我正在使用 TI 网站上托管的该器件模型、因此我想我可以假设它是加密的。。。

    我将尝试在我的项目中使用 TINA-TI 来查看它的反应。

    能否将非 TI 器件导入 TINA-TI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解模型是否已加密、请参阅以下常见问题解答:  

    要了解如何将非 TI 器件导入到 TINA-TI 中、请参阅我之前提到的视频培训系列。 其中一个视频介绍了该主题。  我还建议在这个论坛上进行搜索、因为其中许多问题已经得到解答或已作为常见问题解答提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看了常见问题解答后、好的。 我可以向您保证模型未加密...

    我想我会尝试 TINA、尽管这种解决方案看起来很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、

    在哪里可以找到未加密的 TPS40060模型? 我在产品文件夹中看不到这一点。 我只能看到加密的 PSpice 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚再次检查了它、你是对的。。。。 它确实是加密的。

    我认为是因为我可以看到不同的.subckt 定义、它没有加密。

    我下载了 TINA-TI、对您所说的"应该已经为您设置了原理图并准备就绪"感到好奇。 我在原理图的"examples"文件夹中看不到 TSP40060。 除非我是盲人?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    查看产品文件夹(在"工具和软件"选项卡下)中的 TINA-TI 参考设计。 使用瞬态参考设计。

    同样、我建议首先观看视频培训系列。 所有这些问题都应该得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了。 我找到了! 感谢您的所有帮助。