This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1020:Tina/Spice/LMG1020:

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697790/tina-spice-lmg1020-tina-spice-lmg1020

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在 TI 网站上找到了仿真所需的 SPICE 模型。  但是、它们是加密的。  是否有任何人具有加密密钥或未加密的 LMG1020 SPICE 模型?   

谢谢、

  Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    我将在内部进行检查、以确定此部件的未加密模型是否可以发布到 Web、然后返回给您。
    感谢您的耐心等待。

    谢谢、此致、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    对于 LMG1020器件,遗憾的是未加密的 SPICE 模型无法分发。 给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法获取未加密模型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    如 Abhisek 所述、我们无法在此提供未加密模型、但为了进一步帮助您处理此特定请求、请将您的要求提交到以下论坛。 那里的专家将能够指导您完成此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在尝试为 LMG1090运行加密模型。 它失败,并显示错误信息,表明网络表组件太少。 您能告诉我运行加密模型需要知道什么吗? 对于操作平台、访问或其它任何内容是否有任何限制。

    非常感谢、

      Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我认为您是指 LMG1020、而不是 LMG1090。 LMG1020在 TINA-TI 为我提供了良好的工作体验。 请确保您使用的是最新版本的 TINA-TI (9.3.150.328)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将使用 TINA-TI 进行仿真。 LMG1020加密模型是否也适用于 PSpice、Spice、LTspice 或 Altium 平台?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加密的 PSpice 模型只能在 PSpice 15.7及更高版本中工作。 它不能在另一个仿真器中使用、因为该仿真器无法解密模型。 您描述的问题是否出现在 PSpice 中?

    "它失败,并显示错误信息,表明网络表组件太少。"