This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA548:OPA548

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/699563/tina-spice-opa548-opa548

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试从 OPA548的频率响应中得出传递函数、但频率响应在 TINA TI 的数据表和交流分析之间存在差异、因此我应该依赖哪一项??!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mekawy、

    数据表图是开环增益。 实际上、当放大器在没有 NFB 的情况下加电时、它将达到饱和状态。 您的仿真可能就是这种情况。 您可以运行直流运行点分析、以查看输出电压是否确实接近其中一个电源轨。 如果是、请在输入端添加额外的偏置、以使输出电压进入共模(由于您使用的是双电源、因此为0V)、然后再次运行交流扫描。

    此致、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我运行了直流工作点分析、输出实际上接近于轨电压。 在提到向输入端添加额外偏置以使电压进入共模之前,我理解您所说的内容,您是说我应该向交流电源添加直流分量吗? 这将实现什么呢? 提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在饱和或接近饱和意味着您的放大器不会为您提供太多的增益、如您的仿真中所示。 您可以将一个小直流电压与交流电源串联、并使用其值进行试验、直到输出大约为零。 这将使器件进入增益最高的区域。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白,谢谢:)