This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:降压转换器的输出电容上的小电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697700/tina-spice-small-voltage-on-output-cap-of-buck-converter

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在尝试仿真12 -> 3.3V 降压的启动时遇到问题。 当我运行直流节点分析时、测得的输出电压通常非常小、大约为10-12 mV 或更低。 这是一个常见问题、还是我在电路中连接了不正确的东西?e2e.ti.com/.../tida_2D00_020005.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    请执行时域分析而不是直流分析。 运行时域仿真、直到输出完成软启动并稳定下来、然后观察输出电压。

    直流仿真是 SPICE、在 timie t=0时被视为仿真。 由于此时输出为0V、因此您会看到一个非常小的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    很抱歉、但我目前不清楚如何执行时域分析而不是直流分析。 您能否详细介绍一下如何实现这一目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    浏览这个简短的视频培训系列(如下所示)可能会有所帮助。 它将帮助您快速了解这一点。