This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TS321:PSpice

Guru**** 2813425 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TS321, LM324, TLV9002, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/699190/tina-spice-ts321-pspice

器件型号:TS321
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM324TLV9002LM358

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有特定 于 TS321的 PSPICE 模型、或者该器件是否完全由 LM324表示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TS321没有模拟模型(您可以通过访问来确认)

    为了进行交叉参考、我将把这个问题转移给产品团队。 您也可以查看 SelGuide

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我注意到这就是我问的原因。  STM 有一个用于其版本的 IC 的模型、但是、我只是 想看看 对 TI 器件建模的一般共识是否是 使用 LM324。 感谢您参考 SelGuide。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我们拥有的最接近的型号是 LM324或 LM358。 遗憾的是、这些模型非常老旧、可能不是您设计的好起点。 您是否承诺使用这些较旧的 LM 器件? 我强烈推荐我们全新的 TLV9002 -它具有非常精确的现代模型、价格合理且易于使用。

    请告诉我您的应用是什么、或许我可以进一步帮助您。

    谢谢!
    Paul