请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01627
您好!
如果要设置电池充电电压以及 BQ25703A 的 OTG 电压和电流、我必须通过 I2C 写入寄存器。 但在本参考设计中、我没有看到 MCU 器件、这是否意味着 TPS6598x 可以对其进行控制并将寄存器写入 BQ25703A?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Chentsu、
在 TIDA-01627中、TPS65983B 控制 BQ25703A。 但是、我们不支持动态更改通过 I2C 写入的值。 您可以按原样使用原理图和布局文件、TPS65983B 将正常工作。 但是、如果要更改任何设置、则必须添加 MCU。
但是、您可以使用 TPS65987D 替换 TPS65983B、因为 TPS65987D 具有可配置的 I2C 主器件、可用于配置 BQ25703A。
如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"
谢谢、
Eric