请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO721 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
可以给我提供 ISO721DR 的 PSpice 模型吗?
此致、
Shimizu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Shimizu、
TINA 在语法上与 PSpice 兼容、因此您通常会发现这两种模型都可用。 我们尝试将所有模型发布到产品文件夹中、以便如果您在产品文件夹中看不到任何内容、则很可能不存在。
您还可以在 http://www.ti.com/spicerack 上查找器件型号 以快速查找模型。
谢谢、
JC