This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00488:BQ25505输入电压不一致

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/696848/tida-00488-bq25505-input-voltage-is-not-consistent

器件型号:TIDA-00488

我设计的收集板几乎完全符合参考要求。  我使用的是 IXYS SLMD480H12L 太阳能电池板。  太阳能电池板的 VOC 为7.65V、MPP 电压为6.06V。  当我将其连接到电路时、我得到1.782伏、它会缓慢增大。  例如、在15分钟内、它将增加到3.690伏。  我将获得18mA 的 MPP 电流。  我认为电压是恒定的、而不是变化的。  我的效率也只有大约70%。

有什么想法、可能会出什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以共享应用原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有看到此请求。   e2e.ti.com/.../010150-Controller-PCB_5F00_Rev-B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还购买了一个 BQ25505EVM-218板、该板具有2个串联的 KXOB22-12X1F 太阳能电池板。 我正在测试对2.v 5F 电容器充电。 我正在使用环境光、不到100mV 的电荷需要4小时。 这种情况似乎并不正确。