This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:BQ76930

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, TIDA-00449, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/699125/tida-00449-bq76930

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他部件:BQ35100BQ76930

您好!

评估模块 TIDA-00449上的晶体管 Q17和 Q18在原理图中连接错误、并且检查 PCB 连接错误、这些晶体管会切换电压以进行测量、因为它们现在已连接、它们将始终由晶体管中的内部二极管传导。 这些"参考"设计似乎根本没有得到评估。 我已经发布了有关 bq35100的其他问题、但这些问题尚未得到满意的回答。 我想知道、在这个论坛中或通过 TI 支持成功获取好事实的过程是什么。

顺便说一下、自2015年以来、我使用 BQ76930及其配套监测计实施了实际产品、并在数据表中发布了几个错误、但令人惊讶的是、参考文档未经过审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    您可以纠正这两个晶体管连接错误、应该反向连接。

    这些晶体管是电路的一部分、不是很重要、在发布之前未进行测试、因为您可以在测试结果部分中注意到电路的这一部分没有进行测量。
    本 TIDesign 旨在展示 BQ76930在高放电电流设置下的示例和性能、该设置执行了大多数测试结果。
    TIDesign 不是评估模块、而是为了展示设计问题的解决方案、可能会发生电路板的非关键部分未经过全面测试或根本未经过测试的情况。

    由此给您带来的不便、我深表歉意。

    关于您在 BQ35100方面遇到的问题、您似乎已经从 Onyx 获得了解答。 如果您认为您的问题没有得到满意的回答、请通过回复他的帖子告知他、因为他可能不知道他的回答对您不满意。

    Kevin