This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00428:客户希望直接使用 TIDA-00428板

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00428, LMH1219EVM, LMH1218EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/699149/tida-00428-customer-would-like-to-but-the-tida-00428-board-directly

器件型号:TIDA-00428
主题中讨论的其他器件: LMH1219EVMLMH1218EVM

你(们)好,先生。

客户希望直接使用 TIDA-00428板、从而缩短应用上市时间、

请 立即打开 TIDA-00428整个板的订单。

请帮助、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    此电路板为参考设计、不可购买。

    您可以购买 LMH1219EVM + LMH1218EVM + 12G SFP、它们将提供相同的功能。

    此致、Nasser