This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPA2011D1:关于 SPICE 参考设计

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/698381/tina-spice-tpa2011d1-about-spice-reference-design

器件型号:TPA2011D1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好;

我最近安装了一个 TINA 版本9.3.150.328 SF-TI。 我在 Dell Precision T3610上运行64位 Windows 7。

我尝试导入 SPICE 参考设计、它是 TI TPA2011D1。
它编译正常、但随后出现以下错误。
www.tij.co.jp/.../getliterature.tsp

模块'Tina.exe'中地址00874A43处的访问冲突。 读取地址0000009C
模块'Tina.exe'中地址0090F8CE 处的访问冲突。 读取地址0000009C

是否有任何优势?

此致、

-Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    我能够在我的系统中模拟附加的.tsc 文件、而不会出现任何问题。 在您的系统中可能未正确安装 TINA-TI。 我建议您按特定顺序尝试以下操作。
    1.重新启动系统并尝试模拟.tsc 文件。
    2.如果没有帮助、请尝试卸载 TINA-TI 并重新安装。
    如果这实际上是一个安装问题、则应在这之后解决该错误。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhisek

    重新启动电脑即可解决此问题。

    此致、

    -Satoshi