This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA240:INA240型号不提供任何放大

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/698699/tina-spice-ina240-ina240-model-not-giving-any-amplification

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已使用.LIB 文件将 INA240A3模型导入到 LTSpice 中。
不幸的是、我没有得到模型的预期行为。

输入应放大系数100。 但无法观察到放大。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TINA 中复制了您的电路、它似乎按预期工作。
    在下面的 TINA 电路中、输入信号是一个10mVpp 正弦波、直流失调电压为20mV。


    输出应具有增益*Vin = 100*0.01 = 1Vpp 输出,增益*Vin_dc + Vref = 100*0.02+2.5 = 4.5VDC 偏移。
    下图显示了这种情况。 输出会稍微削波、因为它会与上电源轨发生碰撞。

    LTSPICE EULA 禁止我们在 LTSPICE 中提供帮助、因此我们无法在该仿真器中诊断和修复模型的任何问题。
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    在某种程度上、LTSpice 中的直流扫描对于该模型而言似乎不可能。
    但瞬态分析有效。