This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5118:WEBENCH 未在窗口10下启动

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697363/webench-tools-lm5118-webench-not-launching-under-window-10

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在启动 Webench 时遇到困难。  Windows 10兼容性有任何问题?  当我输入输入输入电压、输出电压、电流和温度要求后、在 WEBENCH 设计器窗口中的单个输出下单击"Start Design"时、会打开一个新窗口、显示"Please wait while WEBENCH application is loading..."。  但它永远位于那里!  我只想仿真升压模式下的 LM5118降压/升压转换器、以确定效率是 MOSFET、电感器和电容器类型的函数。  LM5118和 IRF3710 MOSFET 是理想的选择、因为我们的 PDM 系统中已经有了它们、经销商可以立即提供它们。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我没有遇到任何问题、例如使用 Chrome 或 IE、但我遇到了 Firefox 浏览器的问题。 您是否看到下面的屏幕截图所示的内容? 如果是、请单击我用红色标出的"Get Adobe Flash Player"按钮、然后安装 Flash 播放器并重试。 这对我很有用。 请告诉我它是否适合您。

    此致、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Amod。

    这确实是我看到的屏幕。  我没有点击安装 Adobe Flash Player、因为它说我需要 v.10.2.0或更高版本、并且我有 v.29.0.0.171。  无论如何、我会犹豫是否安装新版本、因为这是我的工作计算机、可能会干扰其他应用程序。  实际上、我将在公司的官方网站上查找 Webench。  我将发布它的运行方式。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod。  我使用的是 IE 11.2248.14393.0。  我可以"转动曲柄"以权衡 BOM 成本和尺寸的效率。  我可以查找 BOM、但如果我尝试查看/编辑 BOM 或查看/编辑原理图、那就是当我运行到 Webench 安装... 无限循环。

    我还尝试了安装和运行 TINA-TI、但这似乎是一整套蠕虫!  我不太知道如何将组件的模型放入该仿真器中。

    说到组件、我尝试将 LM5118与 Infineon IRF3710S MOSFET 配合使用、因为这些器件已经在 Raytheon PDM 系统中。  我需要将6V 升压至13V、输出电流为2A。  我在6V 电压下提供5.5A 电流、但我显然不想烧毁电路板、因此效率很重要。  我计算出效率为95%时的抽取值为4.56A (裕度很大)、效率为90%时的抽取值为4.81A (裕度稍小一点)、效率为85%时的抽取值为5.1A (裕度不大)、效率为80%时的抽取值为5.42A (裕度很小!)。

    感谢你的帮助。  -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我能够创建具有2A 输出电流的6V 输入电压、13Vo 设计、还能够更改组件。 我没有在备选 FET 列表中专门找到 IRF3710S FET、但在您提供浏览器及其版本的一些详细信息后、我们可以看一下。 此外、当您单击 BOM 页面上的"选择替代器件"时、您是否会遇到问题? 您能不能说一下、该设计上的 FET 是 M1和 M2 BOM 组件吗?

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod。

    我刚刚在上面发布了我使用的是 IE v. 11.2248.14393.0。  更新版本:11.0.65 (KB4103768) 产品 ID:00150-20000-00003-AA459。

    是的、我正在尝试用 IRF3710S 替代 M1和 M2。  我看不到"选择替代器件"。  下面是 BOM 的屏幕:

    谢谢。  -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    谢谢! 之前未收到该信息。 屏幕截图未显示。 您可以将图像作为文件附加吗?

    我在下面输入快照以供参考。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_WEBENCH_5F00_bom_5F00_page_5F00_screenshot.docxOK。 下面是随附的屏幕截图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。 查看/编辑 BOM 应在闪存中打开一个新窗口。 您是否知道您的窗口弹出窗口是否已被禁用/阻止? 总之、最终、您基本上会被重定向到工具本身。 以下是 LM5118设计、该设计在以下工具中具有5.8V-6.2V 输入电压、13Vo、2A IO: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    只要您安装并启用了闪存、您就应该能够看到该设计。 在作为 FET 的 M1/M2的"选择替代器件"中、您应该找到一些与您提到的 IRF3710S FET 类似的 IRF FET、以查看设计是否正常。

    此致、
    模块