This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Altium 18的 WEBENCH 扩展

Guru**** 2552450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/698678/webench-extension-for-altium-18

大家好、

何时发布 Altium 的 WEBENCH 扩展名/ Altium 17的扩展名何时更新?

BR、
Nico  

PS:
Altium 论坛中已经讨论过这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们正在为 Altium 18开发 WEBENCH 扩展。 到目前为止、我们尚未计划发布日期。 但是、我们预计7月发布。

    此致、
    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    感谢您的快速回复。

    BR Nico