This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RSLK

Guru**** 2552430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697795/ti-rslk

你(们)好  

我目前正在使用 TI-RSLK 套件。 但是、我无法访问课程的模块12.2、该模块显示了我们如何连接电机和微控制器。 每当我尝试访问模块时、都会收到一条错误消息、指出特定模块不再可用。 有人可以帮助我访问该模块吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我们 正在研究您无法访问模块12的原因、请尝试通过 training.ti.com 观看培训视频并在搜索中键入" RSLK"的替代方法。 请告诉我这是否仍然有问题访问模块12。

    谢谢

    Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayesha、

    我仍然无法访问模块12 -讲座"直流电机接口"。 请解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您能否提到您使用哪个 Web 浏览器来访问12.2视频? 您能否确认前一模块的视频播放正确?

    我能够在 IE 和 Chrome 上播放视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好、现在我能够访问视频。