This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:

Guru**** 2551700 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697925/tina-spice

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否可以在 Tina-ti 中获得自动 y 轴?  在 ltspice 中、在瞬态选择中自动选择 y 轴。 x 轴是可以的、因为它是时间轴、您自己选择它。

在 Tina 中、您必须调整 y 轴。 例如、当仿真结果为24伏时、我将得到高达300V 的 y 轴、因此我必须选择0至30V 的轴。 即使这样、我也只能通过查看 y 轴来判断线路为24V。 是否应该在输出线上放置一个探针来提供精确的电压?

  希望您能够帮助我在 Tina -ti 中更轻松地进行仿真。 实际上、我发现 ltspice 更易于使用、但在我构建的特定电路中、它没有我正在使用的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    1.请转至"Analysis"->"Options"。 勾选"记住图表设置"复选框名称。
    2.现在,在运行仿真后,转至图表窗口,然后双击 y 轴。 取消勾选左下角的两个复选框。
    3.重新运行仿真。 TINA-TI 应该已经根据您在步骤1和2中的操作保存了图表设置。 您现在应该能够获得正确的 y 轴。
    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Abhisek