This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361EMC 设计

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697475/tps54361emc-design

正在审查24V 电源并将其应用于 ADAS:TPS54361QDPR。 请检查附件中的环路图、尤其是 EMC 设计(辐射、传导)和器件选择。 如果有差异、请提供详细说明并采取应对措施。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Meng、

    我假设您希望通过 CISPER 25 5类标准。

    滤波器:

    您的输入滤波器需要更大的阻抗、~ 100 Ω 磁珠而不是22 Ω 磁珠。 您还需要在原理图中使用大约3倍的输入电容- Vdd。 请使用 Webench 中的滤波器设计器来获得更好的组合。 如果未修改、我的计算结果会显示 CB 和 TV 波段出现故障。

    SW 节点:

    共模噪声对布局非常敏感。 您需要对布局进行审查才能查看 EMI。

    我计算出您可能需要以下其中一种:缓冲器、屏蔽或共模扼流圈。 您需要在电视和 FM 频带中大约6dB。 屏蔽应该正常工作。 如果使用缓冲器、将进行一些微调。 共模扼流圈应约为5uH。 将共模扼流圈和缓冲器组合在一起是一个好主意。 如果在 SW 节点上使用屏蔽、则不需要这两种情况。