This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62160-Q1:添加了波特图增益值说明

Guru**** 2551610 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697759/tina-spice-tps62160-q1-bode-plot-gain-value-clarification

器件型号:TPS62160-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我使用了 Webench 分析 TPS62160-Q1、但在 Webench 中无法生成波特图来检查此器件的稳定性。 我继续将原理图下载到 TINA、尝试对电路进行交流分析。  

出于某种原因、我的增益图的起始值为<130dB。 这是准确的吗? 我正在尝试检查稳定性、因此我正在寻找0dB 交叉点、但我不确定如何将我在波特图上看到的内容与0dB 交叉点相关联。

请参阅随附的带输出的文件。

e2e.ti.com/.../TPS6216x_2D00_Q1.tsc

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    有关开关稳压器上运行环路响应的常见问题解答、请参阅以下常见问题解答:

      

    一般而言、DCS 和 DCAP 拓扑器件没有平均模型。 这些器件的滤波电感器和电容器选择有限、无法调整补偿。 因此、使用数据表中指定的 L 和 C 值(通常有一个具有可接受值的表)可确保稳定运行。