This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00443:实时应用程序

Guru**** 2552450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/695352/tida-00443-real-time-application-procedure

器件型号:TIDA-00443

主席/女士,

我们目前正在针对充电器应用测试 TIDA-00443 PFC 电路。 我们遵循了数据表中的测试程序。 但在实时应用中、我们无法通过自动变压器供电。 230V 交流电应立即打开。负载(充电器)也与输出端子连接(启动时可能不是最小电流)。 在本例中、如何以及何时操作 PFC?

1.我应该在启动时(230V AC)打开 PFC 电路、还是在初始延迟时打开 PFC 电路?  

2.何时操作电阻分流继电器?

此致

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    对延迟答复表示歉意。 请在下面找到您的问题的解释:

     TIDA-00443原理图中的信号 PFC_ON 信号 可用于打开 PFC。  同一信号通过浪涌电流限制电阻控制继电器的导通。

    从原理图中可以看到、如果未 在外部提供 PFC_ON 信号、则继电器将在0.2s 的周期后工作、对于50Hz 交流电源、该周期为10个周期。 0.2 s 由滤波器 R25、R26、R38、C25实现。 此处考虑10个周期、因为此时浪涌将消失。 您 还可以通过查看浪涌行为将其减少到更低的周期。

    浪涌结束后、您可以提供将开启 PFC 的 PFC_ON 信号。 确保当时外部15V 电源可用。 即使输出负载可能无法承受最小电流、也不会出现问题。 我建议 首先使用自动变压器进行测试 、并确保电路板正常工作。 完成功能评估后、无需自动变压器即可直接施加230V 交流电源、并按照时序提供 PFC_ON 信号、如上所述。

    在 PFC 开启之前、电路将用作简单的整流器、输出直流电容器将充电至交流电压的峰值。

    希望它能澄清。 如果您有任何进一步的疑虑、请告诉我。

    谢谢、

    制造商