This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:lp324仿真模型

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP339, LP324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697478/tina-spice-lp324-simulation-model

主题中讨论的其他器件:TINA-TILP339LP324

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好。 我有使用 lp324和 lp339的电路。 Ton-T1具有用于 lp339的模型,但不适用于 lp324。 我的电路工作正常、但如果我能够获得电路仿真、它将帮助我准确地了解情况、并更容易让其他方对我的设计感兴趣。

  有人知道我可以从哪里获得 lp324型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 SPICE 模型

    可以使用以下链接找到我们的所有器件型号。 您可以通过在类似设备的搜索栏中键入来缩小搜索范围。

    TI WEBENCH Spice 模型

    webench.ti.com
    要查看此页面、请确保安装了 Adobe Flash Player 11.1.0或更高版本。

    此致、

    Saket