This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS6424:在哪里可以找到该 ADC 的 pspice 模型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697001/tina-spice-ads6424-where-can-i-find-the-pspice-model-of-this-adc

器件型号:ADS6424
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想通过节奏运行阻抗匹配仿真、但我找不到 ADS6424的 pspice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiangyu、

    我们没有适用于此器件的 SPICE 模型。 可使用以下链接找到所有可用的 SPICE 模型。 如果您找不到适合您的终端应用且具有可用模型的器件、我建议您在以下论坛中发帖。 这里的专家应该能够为您提供一些指导。