This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01622:否

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697057/tida-01622-no

器件型号:TIDA-01622

您能不能 ,变压器的规格、并告诉我 系统中每个 MOSFET 的开关频率

该产品有任何样片、我是来自 Tiawan 的学生 、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器规格:

    绕组规格:np:ns:naux1:naux2=22:4:5:13;

    磁芯规格:RM8尺寸/3F36材料;

    对于有源钳位反激式、开关频率随输入电压和输出电流而变化。

    对于该设计、最大开关频率约为400kHz。

    您参考的是哪个样片? 对于 ACF 控制器、SR 驱动器或隔离器、您可以通过 TI.com 申请样片。

    如果是变压器、我可以告诉您器件型号为 750343803、您可以向 Wurth 申请。

    如果在此设计中使用了 GaN-FET、因为它来自 Navitas、您可以联系 Navitas 公司。

    非常感谢!

    BR

    刘成