This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01250:电路板上的附加组件、但在原理图中未指定

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TVS3300, TIDA-01250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/696836/tida-01250-additional-components-on-the-board-but-not-specified-on-the-schematic

器件型号:TIDA-01250
主题中讨论的其他器件:TIOL111TVS3300

您好!

我想重现此 PCB、以实现与参考设计所具有的功能非常相似的功能。 但我在电路板图片上看到了一些其他组件、因此我想知道为什么添加了这些组件? 是否也将其添加到我的设计中?

 (靠近晶体)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    电路板上的修改是一个额外的振荡器(14.7456MHz)、此设计中使用的 IO-Link 堆栈需要该振荡器。 如果您未使用 IO-Link 接口、则可能不需要进行此更改。 在我们的参考设计 TIDA-01437中 、您可以在 原理图BOM中看到该振荡器的详细信息。

    我希望这澄清了你的问题。

    谢谢、此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的快速且乐于助人的回答! 我可以要求更多吗? :) TVS 二极管是否需要一些 EMC 原因? (即使 TIOL111能够处理人体模型浪涌)

    您是否编写了 IO-Link 堆栈、或者是否有适用于 TI 器件的公司标准堆栈可用于此项目? 因为这是我的项目中最耗时的部分、所以我要求这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    关于 TVS 二极管的问题、我假设您参考的是 TI 参考设计 TIDA-01437。 例如、TVS3300用于防止 IEC 61000-4-5中规定的浪涌。

    IO-Link 堆栈来自第三方。 您可以在 此处找到我们一直在合作的第三方的参考资料、例如 :TIDA-00188TIDA-00339。

    TIDA-01250的第三方信息在 设计指南第2.3.3章中进行了介绍

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    非常感谢!

    此致

    第页