请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65150 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我正在为 TPS65150寻找 TINA 模型。 有一个芯片存在、还是一个芯片非常相似?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shawn、
遗憾的是、我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。
可以使用以下链接找到我们的所有器件型号。 您可以通过在类似设备的搜索栏中键入来缩小搜索范围。
此致、
Saket