This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9594:基于 UCC28722 /5V 1.5A 交流/直流电源的 PMP9594设计

Guru**** 2388090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/696428/pmp9594-pmp9594-design-based-on-ucc28722-5v-1-5a-ac-dc-power-supply

器件型号:PMP9594
主题中讨论的其他器件: UCC28722

您好,  

我们想尝试 基于 UCC28722的 PMP9594设计,以获得5V/1.5A 的电源。  

请参阅 PMP9594。 我们确实需要从 G144011LF (GCI make)详细信息开始使用变压器芯和绕组详细信息。 请帮助分享 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandakumar、

    我没有变压器的磁芯和绕组信息、但下面是电气规格:

    -       

    -         开关频率~75kHz

             - 14:1:3比率(一次侧:二次侧:偏置)

    -900uH         初级电感

             -初级电流~ 500mA (峰值)和150mA (rms)

             -次级电流~ 2.6A (rms)

    -      屏蔽绕组

    此致、

    Brian