This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00524:使用 NFC 读取器进行扫描后进行测量

Guru**** 2128690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/696895/tida-00524-taking-a-measurement-once-scanning-with-nfc-reader

器件型号:TIDA-00524

您好!

我使用冷链代码来与 TIDA 00524配合使用。 我将在每个轮询间隔(最小值为1分钟)获取传感器读数。 但是、我希望添加额外的中断、以便每次读取数据记录器时、只要数据记录器处于启动状态、就会进行测量。 例如、如果数据记录器每5分钟收集一次湿度和温度传感器、我希望添加另一个中断、以便在我使用读取器扫描数据记录器后添加额外的实时测量值。 我尝试使用 p2.5中断并在其中添加了额外的标志、但对我来说它不起作用。  

我的问题是、在扫描时是否可以保持轮询间隔模式、从而获得实时测量值。 以及实现它的最佳方法是什么

感谢您的帮助

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aladdin、

    作为 TI 设计一部分分发的代码是"原样"、只是用于证明设计功能的软件示例。 您可以自行决定是否需要添加任何其他功能。
    说我可以建议您在 MSP430论坛上创建一个新帖子、并使用正确的 MSP430版本作为帖子中的相关器件型号来提出您的问题、届时将会有合适的支持团队参与进来。

    此致、
    何塞