This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:无法为串联电池设计充电器?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/696743/webench-tools-is-not-possible-to-design-charger-for-series-cells

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我从之前(锁定)的帖子中看到、直到最近、WEBENCH 中一直不支持为串联电池设计电池充电器、但现在我已经看到在以下位置添加了"串联电池数量"选项:

" www.ti.com/.../battery-charger.html"

当我开始设计时、我会得到以下结果:

然后:

但表格始终为空。 这是一个计划中的发展、但仍不能正常工作、还是我做了一些错误?

感谢您的帮助、

Alistair。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alistair:

    我们将在此查询中向您回复。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alistair:

    是的、我们计划添加多个串联电池充电器、这就是我们在表单上输入的原因。 但是、我们目前不打算在工具中添加多个串联电池充电器。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    模块