This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01281:支持 TIDA-01281

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/695876/tida-01281-support-for-tida-01281

器件型号:TIDA-01281
主题中讨论的其他器件: TIDA-00951

大家好、团队、

您能否共享 TIDA-01287设计的 C2000参考代码?

我的一位客户正在寻找要实施的工具

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    您的消息中不清楚您需要哪种代码-是 TIDA-01281的通信测试代码还是使用 TIDA-00951作为控制卡的代码?

    此致、

    Salil